This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:用于 DAC 7571的 I2C 器件驱动程序

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864774/msp432p401r-i2c-device-driver-for-dac-7571

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:DAC7571

您好!

我正在尝试将 DAC7571与 MSP432P401R 连接。 我需要了解 simplelink_msp432p4_SDK 中是否提供了特定于器件的驱动程序?  是否有适用于 DAC 7571的第三方器件驱动程序、以便我可以快速将其包含在 SDK 中? 或者我需要编写自己的驱动程序吗?

此致

黑色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑色、

    该 SDK 中包含 I2C 驱动程序。 使用中的 I2C 示例进行实验:  \examples\rtos\MSP_EXP432P401R\drivers。  然后使用 DAC7571为您的应用构建这些示例之一。

    请参阅 此处 、了解有关 MSP432 I2C 驱动器的更多信息。

    BR、