This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:固件更新的示例代码

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863377/msp430fr2353-the-sample-code-for-firmware-update

器件型号:MSP430FR2353

大家好、

 

是否可以为 MSP430FR2353开发固件更新的应用代码?

是否有任何程序文档及其示例代码?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    我想您正在寻找我们的 BSL 文档:

    http://www.ti.com/tool/MSPBSL

    具体而言、您可能会对介绍如何为 FRAM 器件创建定制 BSL 的 FRBOOT 文档感兴趣:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa721c/slaa721c.pdf

    请查看这些资源、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     

    感谢您提供信息。

    我对 FRBOOT 有疑问。

    示例使用 UART 或 SPI 在固件字段更新时下载映像。

    如果我们实施 I2C 代码、我们能否使用 I2C 代替 UART 或 SPI?

    使用 I2C 是否有任何限制?

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    是的、您可以为定制引导加载程序实现 I2C。 需要更改示例代码以使其支持 I2C 通信(如上所述)、但可以实现、实现 I2C 不应有任何限制。

    我还应该指出、FR2353的标准 BSL 支持硬件 I2C BSL:

    该 BSL 在 ROM 中经过硬编码、无法更改、因此如果需要对 BSL 进行定制、我建议创建定制的 FRBOOT I2C 实现。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

     

    谢谢!!

    我们将尝试实施 I2C。

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis