This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:如何重新编写引导代码?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864132/msp430f5418a-how-to-re-write-boot-code-back

器件型号:

大家好、

我的客户推测、在测试闪存写入期间、引导加载程序地址处的闪存可能会被写入。

是否有任何方法可以重新编写 MSP430F5418A 的引导代码?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您是说您的客户擦除了 引导加载程序代码本身的存储器位置、还是写过了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jamie Tseng"]

    器件型号: MSP430F5418A

    大家好、

    我的客户推测、在测试闪存写入期间、引导加载程序地址处的闪存可能会被写入。

    是否有任何方法可以重新编写 MSP430F5418A 的引导代码?

    [/报价]

    是的、如果 JTAG 保险丝值(在 BSL 段内)为0000h 或 FFFFh、您可以从相同的器件转储原始 BSL 并将其写入具有已擦除 BSL 的器件、通过 SBW 或 JTAG 接口使用 FET。