This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:MSP430F2617器件勘误表修订版 Q CPU47是指 VMAIFG

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864041/msp430f2617-msp430f2617-device-erratasheet-rev-q-cpu47-refers-to-vmaifg

器件型号:MSP430F2617

它可能关注的对象、

TI 客户支持(案例 CS0102216)已将我推荐给我。 我的原始票具有以下内容:

"MSP430F2617器件勘误表修订版 Q 具有 CPU47、这是指"空存储器访问标志(VMAIFG)"。在用户指南、数据表甚至代码(包括 TI 库)中、我找不到任何对 VMAIFG 的引用。 这个 VMAIFG 实际上是否包含在 MSP430F2617中? 它可能还有其他名称吗? 我还无法在用户指南中找到"空缺"一词... 您知道该标志可能位于哪个寄存器中吗?"

我几乎肯定 CPU47是错误地添加到该勘误表中的。 有人可以确认吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的提问、我将与本勘误表说明的所有者讨论并在稍后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您就 CPU47上提交的勘误表联系 TI。 我们检查了我们的数据库、必须确认 CPU47不适用于 F2619。

    原因是空存储器访问报告功能仅在 F5xx/F6xx 和 FRxx 系列的器件上实现。 因此、TI 也未能在此处指定 F2619。

    谢谢、
    Dietmar