请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2041 我正在为 MSP430i2041写入 I2C 从设备、我希望能够检测主设备是正在写入还是正在读取。 I2C 规定、当主器件想要写入时、它发送(地址<< 1)| 0以及当它想要读取时、它发送(地址<< 1)| 1、最后一位指示写入(0)或读取(1)。
在 MSP 侧、如何检测读取/写入位? 接收到 UCSTTIFG 后、我已经检查了 UCBxADDRX 寄存器、它只包含右对齐地址。 它似乎不包括读取/写入位。
是否有办法获得读取/写入位?
谢谢、
Jason