This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:用于内置 RTC 的连接

Guru**** 2901710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863375/msp430f6659-connection-for-inbuilt-rtc

器件型号:MSP430F6659

尊敬的所有人:

你好!!!!

我在我的"一个应用"中使用 MSP430F6659微控制器。 我想在 RTC_B 模式下使用内置 RTC、那么我必须进行什么连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unobainium:

    对于 RTC_B、请参考用户指南部分  

    您可以在 TI 资源资源探索中找到示例项目:  

    http://dev.ti.com/tirex/nodeContent?node=AKR0wDu4KLvVaj2jLzVL5g__IOGqZri__LATEST&search=MSP430F6659

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、罗怡定、

    感谢您的回复。

    如果需要、我想知道硬件连接。 我浏览了您所附的 PDF、但找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unobainium:

    您可以在数据表中找到该器件的所有基本 Vcc、接地和编程连接。

    但是、对于 RTC、您可以在上面我提供的示例项目链接中找到具体的硬件连接。

    谢谢、

    是的