This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:面临无法用于"0x37ce"

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863384/ccs-msp430f5419a-facing-issue-of-no-source-available-for-0x37ce

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

从函数返回时、如果 CCS 5.5.0中没有可用源代码、请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreya、

    "错误"实际上并不是错误。 这是调试器发出的一条消息、告诉您目标在没有源关联的程序地址处停止。 该地址是否为有效地址取决于程序。 如果您希望访问 main、在那里设置一个断点、但从未到达它、则可能是您的目标或您的程序(或可能两者都存在)存在一些问题。

    您能否尝试使用相同的目标运行示例项目、并查看是否仍然存在相同的问题?

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yiding,

      正如您所说的目标在程序地址处停止的那样,我知道地址0x37ce 包含0000,如果我将中断点从发生的位置放置,那么它将跳转到下一个存储器位置,是内存或 CCS 的问题还是其他问题。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢团队、

     问题是在缓冲区中、我写的是占用20个缓冲区的大小、在清除40时、这就是 我出现问题的原因、而且在执行了另一个即将出现问题的命令后、我正在处理这个问题。