This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:它是否可用于驱动 BLDC 无传感器电机?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863127/msp430f2619s-ht-could-it-be-using-to-drive-bldc-sensor-less-motor

器件型号:MSP430F2619S-HT

您好!

我能否在 MSP430F2619S-HT 计时器模块中用于生成 PWM 以实现 BLDC 电机控制 (我需要3个 PWM_H 和 PWM_L 驱动器的6个输出)

提前感谢您、

Gadi Fishel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gadi、

    我可能会说。  Timer B 有7个捕获比较寄存器。  通常、第一个寄存器用于生成 PWM 周期、然后其他寄存器可用于生成输出、所有 Timer B 输出在 P4.x 引脚上进行粗略输出。   只要所有6个输出都可以在相同的 PWM 周期/时间刻度上运行、那么我认为您应该可以实际生成信号。  

    定时器 B 在用户指南 的第13章中进行了详细讨论:https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf  

    我将通读这一章、并确保它能满足您的所有需求。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    非常感谢您的建议。

    我将选中该选项。

    此致、

    Gadi Fishel