This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:关于 MCLK 设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863243/msp430fr2111-about-mclk-settings

器件型号:MSP430FR2111

大家好、

我们目前正在使用 MSP430FR2111进行开发。
请告知 MCLK 设置。
是否可以将 MCLK 设置为10MHz?
如果可能、请提供示例代码。
此致、
K.Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以参考此演示代码  

    要获得10MHz、您可以将 DCO 范围选择为8MHz 并设置"CSCTL2 = FLLD_0 + 305;"。 您可以尝试一下。