This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5659:MSP430睡眠模式要求

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862951/compiler-msp430f5659-msp430-sleep-mode-requirement

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 团队:

 

器件详细信息:

  使用的控制器- msp430F5659

  接口- USB-CDC

我们的要求是什么?

我们的器件与控制器 msp430f5659一起运行、用于测量物理数量。  

我们使用专用应用与器件通信、并发送请求以开始测量。  

现在、当器件处于空闲状态时、我们需要将微控制器置于"深度睡眠模式"以消耗功率。

请就这一请求提供咨询意见。

 

此致

曼诺伊

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaimanoj、

    当器 件处于空闲状态时、您可以将 MCU 设置为 LPM 模式、但需要考虑时钟或其他资源是否仍可在 LPM 模式下正常工作。

    如果您想进入(深度睡眠模式) LPM4.5模式、该模式只能由 特定的 I/O 唤醒

    一些数据作为您的参考:

    此致

    Johnson