This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F413:DCOCTL

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862604/ccs-msp430f413-dcoctl

器件型号:MSP430F413

工具/软件:Code Composer Studio

错误#20:标识符"DCOCTL"未定义
错误#20:标识符"BCSCTL1"未定义

现在我想在 MSP430F413上执行这个源代码 、但是错误发生了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 G1、

    这通常是正确包含 msp430.h 头文件或在工程设置中包含/链接的问题。   

    在 Code Composer Studio 中、您可以导航到"View"菜单下的 Resource Explorer、并且应该能够直接从该菜单导入示例工程。  这是切换 GPIO 的最基本示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAPIwPAtGIfIgDPICzIteA__IOGqZri__LATEST 

    如果您在运行 MSP430F413示例时遇到问题、请告诉我。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F4系列上不存在 DCOCTL 和 BCSCTL1。

    据我所知、它们仅存在于 F2系列中、这表明您使用的代码是为 F2设备编写的。 它们用于设置(DCO)时钟速度。

    最简单的补救方法是删除引用它们的代码行。 根据 F4用户指南(SLAU056L)第5.2节、代码应以大约1MHz 的频率运行。

    这样做后、您可能(或可能)发现更多、不太明显的差异。 这正是 JD 示例套件指出的有用之处。