This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:用于安全密钥交换的 TLS 库或中间件?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862309/msp430fr6820-tls-library-or-middleware-for-secure-key-exchange

器件型号:MSP430FR6820

团队、

对于 MSP430FRxxx + CC1xxx 应用:

对于 MSP432、mbed TLS 库似乎可以使用:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/795099
我知道 TLS 应该使用 TCP/IP、但我正在寻找一种可与没有 TCP/IP 软件层的低于1GHz 无线产品相媲美的产品。
-对于 TLS 1.3或无线网络类型(MSP430FRxxx +低于1GHz CC11xx)、MSP430FRxxx 有哪些选项或类似选项?
我们是否有第三方提供此类服务?

关于 http://www.ti.com/tool/MSPBSL 、我们似乎有 AES128加速器的驱动程序。
 我们是否有一些关于如何实现安全密钥交换的配套资料?
 我们是否有可支持低于1GHz 无线网络安全密钥交换的中间件?

提前感谢、
A.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    MSP430没有 TLS 库、我将要求低于1GHz 团队对低于1GHz 网络的类似功能发表评论。   

    至于 MSP430中的 AES128/AES256加速器、我找不到太多关于安全密钥交换的配套资料。  本 白皮书 对 MSP430安全特性进行了高度概述。  我想说、在大多数情况下、对于 MSP430、密钥在生产时通过客户认为安全和可接受的流程进行存储。  一些 MSP430还提供安全/加密引导加载、因此可以使用此加载来更新密钥、但安全引导加载的密钥已经需要编程到中。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了适用于 CC13x2/CC26x2的 TI 15.4堆栈的这对安全调试示例:
     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APNt02E4AVCzlJhL0NHLpA__pTTHBmu__LATEST
     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGOmvkquzU.ZT46T9znR4g__pTTHBmu__LATEST

    可以根据需要在顶部添加其他安全措施。

    此致、
    Toby