This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:UART 接收/发送

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862428/ccs-msp432p401r-uart-receive-transmit

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-EDUMKII

工具/软件:Code Composer Studio

我有 MSP432P401R 和 BOOSTXL-EDUMKII。 我无法通过将要显示在 MKII 上的 UART 将图像从 PC 发送到 MSP432。 MKII 具有一个128x128显示屏。 我有一个位图图像、其颜色深度为256K、以128x128数组表示。 我在将 DriverLib 和寄存器级别中的阵列形式的映像发送到电路板时遇到问题。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kridstopher、

    是的、这是可能的。 我们建议您在 dev.ti.com 上查阅许多资源,包括 SDK 用户指南、库、实用程序、软件示例和 SimpleLink Academy 培训模块。

    以下是使用 MSP432和 BOOSTXL-EDUMKII 的演示项目: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APxIJQJwn4jim9wefowLvw__z-lQYNj__LATEST

    感谢您的观看和考虑。

    BR、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我找不到任何使用要显示的图像的示例、我只找到了使用文本或行的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你遇到了什么麻烦?

    这方面可能没有指导手册的答案、您必须自行滚动。

    由于 MSP432P401R 不会过滤掉二进制数据、因此按原样发送字节可能是安全的。 即、您可能不需要 UEncode。

    因此、向 MSP432P401R 发送命令、将其置于"接收图形状态"、并让 Rx 中断将所有数据存储在缓冲区中、然后在缓冲区已满时发出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 什么命令会将其置于"接收图形状态"?

    在 MSP432P401R 接收到 rxbuffer 中的数据后、似乎我会使用:

    void Graphics_drawImage (const Graphics_context * context、
    const Graphics_Image *位图、
    int16_t x、
    int16_t y
    )

    或者?

    void Graphics_drawMultiplePixelsOnDisplay (const Graphics_Display * display、
    uint16_t x、
    uint16_t y、
    uint16_t x0、
    uint16_t 计数、
    uint16_t bpp、
    const uint8_t * data、
    const uint32_t *调色板
    )

    rxbuffer 不能一次保存所有数据、即128x128数组(位图图像)、对吧? 如何在 _drawMultiplePixelsOnDisplay 函数中指向 rxbuffer 数据? 我找不到太多关于这个小程序的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要的任何命令。 我通常使用一个简单的命令解析器、所以我可以发送字符串"bitmap"、然后设置一个标志来知道接下来的 xxx 字节进入图形缓冲区。

    同样、您必须自行滚动。