This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-EXP432E401Y 板上的 MSP-FET-432ADPTR + MSP-FET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862629/ccs-msp-fet-msp-fet-432adptr-msp-fet-on-msp-exp432e401y-board

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我有同样的问题(即在 MSP-EXP432E401Y 板上使用 MSP-FET)。

能否 将 MSP-FET-432ADPTR 与 MSP-FET 配合使用以与 MSP432E4配合使用?

或者、我是否订购了无用的牵引工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您所提及的帖子上已经询问并回答了该问题。 不能、   即使 MSP-FET  与 MSP-FET-432ADPTR 配合使用、MSP-FET 也不支持 MSP432E4器件。

    您必须使用另一个编程器、如 XDS110、XDS200、 Segger J-link 或 iJet。

    谢谢、

    Alexis