This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:当 MCU 电源电压降至2.9V 时、MCU 将自动唤醒、ADC 引脚的电压将不稳定

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862146/msp432p401r-when-the-mcu-power-supply-drop-to-2-9v-the-mcu-will-wake-up-automatically-and-adc-pin-will-have-a-unsteady-voltage

器件型号:MSP432P401R

下面是我的问题:

MCU 为 MSP432P401R、通常电源为3.3V。  使用 P5.2/A3作为 ADC、感应输入电压。   

2.在设计中,当感应 P5.2/A3为0V (即无输入电压)时,MCU 将进入睡眠状态,低功耗状态。

3.在测试中,当电源为3.3V 时  ,P5.2/A3的测量电压为0V (实际上该引脚被挂起 )。 状态正确。 但电源电压降至2.9V、MCU 将唤醒、 P5.2/A3 电压为(0.4~1.2V)、不稳定、因为 ADC 引脚上有电压、MCU 将不会进入睡眠状态、不能进入低功耗状态。对于电池设计、它将导致非正常状态下的低电池电量问题。

电源 电压为2.9V 时、MCU 唤醒的正常电压是否为2.9V。

为什么 ADC 引脚将具有电压、甚至没有 任何实际输入。

6、有什么解决方案可以建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 MSP432产品的查询。 我们建议您在 dev.ti.com 上查阅许多资源,包括 SDK 用户指南、库、实用程序、软件示例和 SimpleLink Academy 培训模块。

    感谢您的观看和考虑。

    BR、

    Alexis