This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用反向通道 UART UCA0在 launchpad 上进行通信

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862338/msp430fr6989-use-back-channel-uart-uca0-for-communication-on-launchpad

器件型号:MSP430FR6989

你(们)好

我目前正在 P.3.4和 P3.5上使用反向通道 UART USCI_A1进行终端输出。 我想将该端口连接到另一个传感器并读取输出。 我无法在 MSP430FR6989 Launchpad 上找到 P3.4和 P3.5引脚。 我也没有找到 USCI_A1的任何其他替代引脚。 我已经在 GPRS 的引脚 P4.2和 P4.3上使用 USCI_A0端口。 我需要在电路板上同时使用两个 UART、请提供帮助。

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将跳线从"桥接器"接头(J101)上的 RXD 和 TXD 引脚上拔下、并将您的导线连接到 MCU 侧引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    Bruce 是对的、P3.4和 P3.5仅连接到 J101用于反向通道 UART、您可以移除 接头(J101)的 RXD 和 TXD 引脚上的跳线、并将您的导线连接到 MCU 侧引脚。

     USCI_A1 UART 有两个替代引脚 P5.4和 P5.5、但它们用于 launchpad 上的 LCD 显示屏。

    谢谢、

    是的