请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我参考 examples/TI Drivers/spilopback 开发了我的项目。
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AC9hN5J9IbnJPExEuCz-7Q__z-lQYNj__LATEST
此驱动程序是否自动使用 DMA 进行 SPI 通信?
我是否必须单独设置它?
最大 SPI 最大速度是多少?
据说数据表是16MHz、使用它需要哪些设置?