This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:如何设置 PMM

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162495/msp430f6726-how-to-set-up-pmm

器件型号:MSP430F6726

大家好、

我有几个问题。
(1)我能够在数据表的表5-14中找到 SVSH 的设置电压、但无法找到 SVSL 的设置电压。

(2)我想让 POL 从上电开始就具有 SVSH 的设定值。

(3)使用 SVSL 监控 Vcore 的优势是什么、我认为如果使用 SVSH 监控 VCC、则不太可能只有 Vcore 下降。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.虽然您仍然只能引用 DVCC 值,但您可以在 UG 中找到它。

    2、POL 是什么意思? 您的问题是什么?

    这里是 SVSL 和 SVSH 的用法。 我同意您的看法、当 DVCC 被保持时、Vcore 通常不会改变。 但是、由于外部连接了 Vcore 引脚。 仍然有可能 只影响 Vcore。 我认为您可以根据自己的应用选择启用 MCU 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的回复。
    那么、您意味着您不知道 SVSH 等详细值吗?


    2.很抱歉,我犯了 POR 错误,而不是 POL 错误。


    3.明白。 非常感谢。


    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、我这边没有更多的内部材料可以参考。 它确实是一个旧产品。

    2.加电后,设置将设置为默认值。 您需要使用软件来重新配置它。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的回复。
    明白。
    请告诉我另一件事。
    DVcc 的上升时间仅在0V 左右超过1000V/s、如果不超过1.8V 左右的时间、这是否是一个问题?
    或者它不应该总是超过1000V/s?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我想它不是大约0V、它意味着0到1000V/s 在整个工作电压范围内、电压变化应在该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    大约0V 意味着电源打开的时刻。
    只有这样、上升时间的斜率才会超过1000V/s
    但是、当电压上升至1.8V 且低于1000V/s 时、此斜率会减慢 我想问的是、斜率是否仅在上升时超过1000V/s 才是一个问题。
    我想问一下、只有在启动时、斜率是否超过1000V/s 是个问题。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我认为在启动时斜率超过1000V/s 并且器件保持复位时没有问题。

    2.  "在推荐的电源 电压范围内"也可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    如果超出建议的范围、可能会出现什么问题?

    此外、如果 SVSH 使用默认设置、输入电压为1.7~1.8V 时、微控制器是否有可能失控?
    复位是施加的电压、但当电压低于最小工作电压时会发生什么情况?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、MCU PC 可能会运行到错误的位置。 我的假设。

    MCU 电压应高于1.8V。