This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:高温下的 LC 传感器扩展扫描接口套件 MSP-EXP430FR6989。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170747/msp430fr6989-lc-sensor-extended-scan-interface-kit-msp-exp430fr6989-at-high-temperature

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

大家好、

我尝试使用 套件 MSP-EXP430FR6989测试 LC 传感器、它在室温下工作良好、但当我在高于60 o C 的条件下测试时 、结果是错误的(值小于实际值)。

您能告诉我问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LOC、  

    哪种 LC 传感器? 您能否分享有关您的项目的更多详细信息?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我使用了3个线圈235uH 和电容器470pF。

    项目 详细信息:水表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LOC、

    您是否尝试捕获 ESICHx 引脚的波形?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我仅在室温下捕获 ESICHx 引脚的波形。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LOC、

    如果您能够在60C 下捕获一些波形、将会更好。

    我认为25C 和60C 之间应该有一些不同、如果参数不合适、这些不同可能会导致计量误差。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的介绍、我想当温度为60°C 时、我会重新校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LOC、

    同意、我认为这是一个不错的选择。

    谢谢!

    此致

    Johnson