This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5526:复制器代码在5308上工作、但在5526上不工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5526, MSP430F5308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169679/msp430f5526-replicator-code-works-on-5308-but-not-on-5526

器件型号:MSP430F5526
主题中讨论的其他器件:TM4C123MSP430F5308

您好!  

我的焦点客户在 Tiva TM4C123GH 上运行复制器派生代码。  它正在对 MSP 5526进行编程。  它可以在其他微型设备(5308)上工作、但在5526上使用时、它们可以:

  1) 1)通过调用 GetDevice_430Xv2 [ JTAGfunc430Xv4.c:922]成功将目标置于 JTAG 控制下

     对 ReadMemQuick_430Xv2 [:942]的调用成功,并显示每个目标的正确设备 ID (F5308为0x1381,F5526为0x5526)

  2) 2)调用 EraseFLASH_430Xv2 [ JTAGfunc430Xv2.c:1221]、其中 EraseMode 为 ERASE_SGMT​、而 EraseAddr 为 Info D 段的起始地址。

    这是成功的、并通过调用 EraseCheck_430Xv2 [ JTAGfunc430Xv2.c:1326]来验证。

  3) 3)调用  EraseFLASH_430Xv2 [ JTAGfunc430Xv2.c:1221]、其中 EraseMode 为  ERASE_MAIN 、EraseAddr 为代码段的起始地址。 我们已确保将 F5038使用的0xC000代码起始地址更新为 F5526用于 main 第一段的0x4400。

    针对 F5308而不是 F5526、这是成功的、如对 EraseCheck_430Xv2 [ JTAGfunc430Xv2.c:1326]的调用所示。   

客户写入:

我们还想进一步探讨这一失败、因为我们已经发现了有关这一失败的更多详细信息。 通过查看中间函数调用的返回值、我们开始看到 EraseFLASH_430Xv2调用本身内部的第一个故障提示。 我们注意到的第一件事是、在故障情况下、我们始终会根据超时退出第1239行上的 DO 循环。 即使我们将超时延长了100倍至300、000、也是如此。 第二个原因是对 SyncJtag_AssertPor [:885]的调用失败、因为 IR_Shift 的返回值不是0x91、而应该是该器件的返回值、而是返回0x40或0x28等值。

您是否知道会发生这种情况的任何情况? Slau320似乎非常坚定地认为 IR_Shift 应始终​返回 JTAG ID

我已要求他们在退出 ERASE_MAIN 后执行 GetDevice 操作、以确保他们没有退出 JTAG 通信。  5528与需要更改的5308有什么根本不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    实际上、我不理解您的使用欲望、您能更详细地介绍一下吗?

    使用 TM4C 将映像下载到 F5528中? 还是其他人?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    是- TM4C123 ARM M4F 运行一个复制器代码版本来对 MSP430F5526进行编程。  它不工作。

    在另一个电路板上、TM4C123 ARM M4F 会对 MSP430F5308进行编程、它正在工作。

    Replicator 代码位于 EraseFLASH_430Xv2调用中。

    谢谢!

    Blake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    您使用 JTAG 接口通过 TM4C 对 MSP430进行编程?

    您使用的是 TM4C 中的哪个示例代码? 如果是标准 JTAG 协议、您应该能够探测 F5308和 F5526、它们与 JTAG 保持相同的设计。

    谢谢!

    此致

    Johnson