This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6766:查找可使用3节碱性电池运行28天的微控制器或处理器

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170509/msp430f6766-find-a-microcontroller-or-processor-that-can-run-for-28-days-on-3-d-cell-alkaline-batteries

器件型号:MSP430F6766

各位专家:

我正在帮助客户 寻找一款可使用3节 D 型碱性电池运行28天的微控制器或处理器。 将24位 ADC 采集到 SD 卡上。 您是否还能就几个选项提供建议? 我查看的是 MSP430F6766和系列产品。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行 A/D 测量的频率如何?

    但我敢打赌、任何 MSP430都能满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎任何 MSP430都可以运行这么长的时间。 真正的问题是 SD 卡将使用多少功率。

    将数据记录到 SD 卡可能比较棘手。 如果使用 FAT 文件系统、则必须能够缓冲至少750ms 的数据。  即 SD 规范中的最大 FAT 写入时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我同意 Keith 和 David 的说法。 3节 D 电池应该足够运行一个月。 具体取决于:

    1. 采样 ADC 的速度
    2. 他们向 SD 卡写入数据的频率(以及多少)

    为什么选择 F6766作为起点? 几乎每个 MSP430都有一个 ADC 和一个 SPI 接口来满足您的要求。 您可能可以为您的系统找到更低的成本选项。

    MSP430玻璃破裂应用手册 在有关功耗和低功耗模式的第2.9节中做了一些有趣的评论。 当然、这是另一种应用、但本指南声称在平均电流为80uA 时使用2 AAA 可获得416天的时间。

    MSP430 SD 卡指南 也将对您有所帮助。

    此致、

    Evan