This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:为什么在 XT1选择期间 BAKCTL 寄存器中的 LOCKBAK 位被清零

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171936/msp430f5659-why-lockbak-bit-cleared-in-bakctl-register-during-xt1-selection

器件型号:MSP430F5659

您好!

我参考 了 MSP430F5659的示例代码、以选择 XT1作为时钟源。 在触摸 UCSCTL 寄存器之前、我看到 BAKCTL 寄存器中的 LOCKBAK 位被清零。 (随附参考)

您能否解释在选择 XT1输入时清除 BAKCTL 寄存器中的 LOCKBAK 位的重要性?

MSP430F665x 演示- XT1源自 ACLK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mutiah、

    LOCKBAK 位的这个检查和清零验证了电池备份系统寄存器(并且通过扩展来验证 UCS 寄存器中的 LF 晶振设置)是否可以被修改。

    根据用户指南的第3.2节、限制对电池备份控制系统的访问(由 VBAT 供电时自动发生)也会阻止修改 LF 晶振设置。

    此致、
    Brandon Fisher