This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在微控制器的帮助下测量传感器#39的低电压(mV)、然后在 LCD 上显示?

Guru**** 2766415 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2040, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172635/how-to-measure-sensor-s-low-voltage-mv-and-then-display-on-lcd-with-the-help-of-microcontroller

主题中讨论的其他器件:MSP430AFE253MSP430I2040MSP430F6736

我有一个本质上具有电阻性的传感器、它能够产生仅在 mV 范围内的电压输出。 (0.3mV 至0.6mV)。 如何测量该值、然后借助 ADC、我可以借助微控制器在 LCD 屏幕上进行播放? 有人能告诉我哪个 IC 可用于检测这种低电压输出、哪个 ADC 可用于低分辨率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    也许您可以尝试 MSP430I2040、MSP430AFE253、MSP430F6736。

    谢谢!

    此致

    Johnson