This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:传感器频率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823230/evm430-fr6047-transducer-freq

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043MSP430FR6043

您好!

除了 #define  USS_F1_FREQ 660000 之外,我还需要进行哪些更改来投影水流量计。

我的配置:

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE:USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_Estimate USS_ALG_VOLUME_RAME_COMPUTATION_MODE:USS_ALG_VOLUME_RAME_COMPUTATION_OPTION_ generic

我是否需要重新计算 USS_INTRPL_corr_LUT_H_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我在支持 USS 的团队中遇到了一些问题、他们应该很快就会做出回应。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不是说您未能将 USS_F1_FREQ 设置为660kHz?  

    使用 以下参数生成查找表:

    信号采样频率= 4000kHz
    传感器频率= 1000kHz
    分辨率= 256

    如果在代码中启用内插函数、则可能需要重新计算此表。

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关生成查找表的更多信息、请参阅此链接。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/exports/USSLib_02_20_00_18/docs/LibUsersGuide/markdown/InterpLUT.html

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    算法中是否有配置为1000kHz 的任何其他组件。

    更改配置文件(*.h、*。 c)以660kHz 的频率运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就我而言,没有其他事情需要改变。  

    您能否 详细说明在设置660kHz 激励频率时会遇到什么故障?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此主题的更新?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我切换到780kHz 频率、并观察信号到负区域的变化。

    算法无法启动。 错误126。 如何运行算法?

    因此、我需要750kHz。 但我犯了个错误。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为您的换能器在780kHz 频率下完全振动。 但现在、我们的 USSlibrary 只能支持高于760kHz 的传输频率。 您是否有机会更换另一种类型的换能器?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用自己生产的换能器、未来需要以200KHz 的频率运行。

    您的电路板和软件是否会以该频率工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 您可以使用此板的200kHz 频率。 您是否正在设计燃气表? 如果是、我建议使用 MSP430FR6043和 EVM430-FR6043。

    此致、

    现金 Hao