This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CC3100稳定性问题?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/824131/ccs-msp432p401r-cc3100-stability-problem

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

电路板:MSP432P401R
Cc3100 wifi SDK 软件版本:CC3100 SDK V1.3
CCS 版本:CCS8.0
使用 MSP432P401R 板通过 CC3100 WIFI 建立客户端 TCP 套接字通信、MSP432P401R 始终调用 sl_Send ()、窗口程序始终接受数据并打印数据(窗口程序测试稳定)。
发现 MSP432P401R 板程序始终调用 sl_Send 函数。 测试2小时后、sl_Send 返回错误值-1。
登录到路由器并发现 CC3100 WIFI 始终在线、您可以对 MSP432P401R 板 IP 执行 ping 操作。
为什么 sl_Send 返回-1?
这就是服务器端程序未关闭、SL_Send 函数不返回-1的原因。 请帮帮我。
while (1)

 RetVal = sl_Send (SockID、"HelloWorld"、strlen ("HelloWorld")、0);
 如果(RetVal < 0)
 {
  printf ("RetVal =%d\n"、RetVal);
  while (1);
 }
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    您是否将 CC3100的主机驱动程序移植到 MSP432P401R? CC3120主机驱动程序端口将与 CC3100不同。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC3100的主机驱动程序已移植到 MSP432P401R。

    CC3100可以连接到路由器并可以发送 TCP 数据包,但发送 TCP 数据包不稳定,sl_Send()有时返回错误值-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    移植的来源是什么?

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我们在将近一个月内没有收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 我们将关闭该线程。 如果您未解决问题、请单击"这未解决我的问题"按钮并发布其他详细信息。 如果该主题在您返回之前已锁定、请按"提出相关问题"按钮、并发布当前问题状态以及一些其他详细信息、以帮助我们解决您的问题。

    此致、

    本·M