This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430 MCU 超声波传感设计中心

Guru**** 2550820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/824413/msp430fr6047-msp430-mcus-ultrasonic-sensing-design-center

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我在我的笔记本电脑(Windows 10 64位)中使用 USS 已经很长时间了、

我不知道为什么它现在在我的笔记本电脑中不起作用、每当我启动应用程序时、它不会弹出 任何屏幕、我可以看到线程在任务管理器中运行。

请您的支持人员解决同样的问题,我尝试在不同的位置卸载并重新安装,但没有任何效果。。

谢谢、此致

Adusumilli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adusumilli、

    您是否尝试在控制面板->程序中卸载它,然后重新安装?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    您的应用程序不会出现在控制面板中、因此我将从您的应用程序卸载。 请建议...

    谢谢、此致

    Adusumilli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adusumilli、

    很抱歉耽误你的回答。 您可以检查计算机上的 Java。 您可能需要更新它。

    此致、

    现金 Hao