This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:ADC12 Time_A

Guru**** 2534010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825433/ccs-msp430f5529-adc12-time_a

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我`m 使用 ADC 触发计时器 A0的转换,但我没有理想值,应该如何设置,是否有代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanjiali:

    我们提供的软件示例将对您有所帮助! 请打开 CCS 并进入 View > Resource Explorer。 然后在 Resource Explorer 中、转到 Software > MSP430Ware > Devices > MSP430F5XX_6XX > MSP430F5529 > Peripheral Examples > Register Level。 在这里、您可以找到 ADC 代码示例以及计时器示例。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t、我没有找到与计时器一起进行启动转换的代码示例。 我`m 不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/647533/2381069

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanjiali:

    Bruce 的建议是否有帮助? (谢谢 Bruce!)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ADC12使用 重复通道序列模式(重复自动扫描模式)时、我能停止它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU208Q)第28.2.7.6节介绍了停止 ADC 的过程。