This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-EP:连接到目标时出错:未知器件

Guru**** 679160 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430F249-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821852/msp430f249-ep-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430F249-EP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

大家好、我将在分线板中单独测试我的微控制器、我在其中连接了 JTAG、它可以正常工作一段时间。 当我收到错误消息“Error connecting to target:the debug interface to the device has been secured (连接到目标时出错:设备的调试接口已被保护)”时。 然后、它连接并调试了2次、但不会进行单步调试。 最后、它无法正常工作"连接到目标时出错:未知设备"。 我尝试了5个 IC、都遇到了相同的问题。 在图中、我单独连接了 R3并将 JTAG 引脚2悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您在 RST 上的上拉电阻太小。  尝试使用47k 上拉电阻。

    例如、您可以参考硬件用户指南。

       PM64是一个很好的参考选项。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade。感谢您的回复、我还尝试在 RST 引脚上使用47k 上拉电阻器、现在程序调试正常、但出现了内部命令错误等问题、无法运行单步执行。 在调试期间、它不会进入我的程序、解汇编器会持续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade 在办公室外工作一周、因此我将这条线程移至涵盖这些部件的商业组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试编程时、我遇到错误、  

    "文件加载器:验证失败:地址0x1102处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    出现数据验证错误、文件加载失败"、有时和

    "无法写入设备存储器"、错误类型。

    当我使用 Uniflash 检查时、在0x1102地址处存在1207值、也尝试通过地址擦除和整体擦除选项擦除、但我的 IC 仍然无法正常工作。 请帮助我找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    消息  "连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护" 旨在表示 JTAG 保险丝已熔断、在这种情况下、JTAG 块被切换至旁路模式、并且不再访问 MSP430 JTAG。 您正在使用哪些工具进行调试? MSP-FET 和 CCS 或其他编程工具? 您能否检查编程软件工具中是否有用于熔断 JTAG 保险丝的设置?   

    您是否已尝试5个 F249器件并收到相同的错误消息? 5个 F249器件是新 MCU -在连接到 JTAGTM 对于硬件连接、您是否尝试移除 R3和 R4?  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 MSP-FET 闪存仿真工具和 CCSv8作为编程工具、我找不到任何可用于熔断 JTAG 保险丝的选项。

    在 JTAG 连接中、我单独连接了 R3。 我尝试在新的分线板中对另一个 MCU 进行编程、但无法将程序存储在闪存存储器中、我也尝试将其存储在 RAM 中、并且存储良好。 当我尝试在闪存中进行编程时遇到的错误是、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目标板(http://www.ti.com/tool/msp-ts430pm64 )可用于器件调试。 从目标板原理图中、应为 JTAG 14引脚连接器的 PIN2供电。 因此、请将 R4更改为0欧姆并填充。 R3不能是任何东西。  

    您是否可以在其中添加 作为代码示例? 或者,您也可以通过以下链接运行代码示例: http://www.ti.com/lit/zip/slac149 。 这是查看代码是否有问题的简单方法。  

    从错误消息中、您似乎收到了一种称为"数据验证错误"的错误类型。 此错误记录在下面的 wiki 文章中、并提供了有关如何解决此错误的建议:

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCS_-_Data_Verification_Errors

    希望这些信息能帮助您解决问题。  

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在使用外部 VCC 为我的器件供电、因此我放置了 R3电阻器来连接 VCC 目标。 我还尝试通过调试器为目标供电、即放置 R4电阻器、但仍然不使用、我会得到与"未知器件"相同的错误。  

    是否是 IC 问题? 因为我已经按照用户指南进行了连接、所以对于相同的连接、我会在另一个 IC 中看到"数据验证错误"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以执行 SWaP 测试以确认器件是否损坏:  

    您是否有要测试的新 F249器件? 如果新的 F249在您的连接中能够正常工作、则问题之一应该是器件问题。 否则、您需要检查它是否是其他问题。  

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否完成了换用测试? 建议使用代码示例和相同的连接来测试一个新的 MSP430器件、这样您就可以知道是器件问题还是连接问题。  

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用3个 MSP430F249-EP、但没有额外的一个、我只是使用示例代码对其进行编程。 对于同一连接、2个 IC 会产生"未知器件错误"、另一个 IC 在 RAM 中编程良好、而不是在闪存中。

    我不知道交换测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    交换测试是指交换具有相同设计的两个测试板的 MCU。 如果 MCU 出现问题、则表示 MCU 存在问题、可能是硬件问题或软件问题。 如果 MCU 不存在问题、则表示 MCU 没有问题。  

    请在交换测试后告诉我结果。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于长时间没有响应、您应该已经找到了解决此问题的解决方案、我现在想关闭此主题。 如果您有其他问题、请直接回复此主题或启用其他帖子。  

    谢谢、  

    Lixin