主题中讨论的其他器件:CC2530
´m 大家好、我在调光器开关中工作、我已经成功地通过 Zigbee 接口进行连接、现在我需要通过按钮创建物理多点触控液位接口。 我的脑海中有这样的东西:
´ll´ll 将调光器刻度分为10步、对于每个部分、我们都有10%的时间、为此、我使用按钮(LaunchPad 上的 P1.3按钮)。
-增大10%、保持按下按钮、峰化很快就会开始降低! 如果按下一次、打开或关闭!
有人有一个与我共享的代码示例?
此致、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
´m 大家好、我在调光器开关中工作、我已经成功地通过 Zigbee 接口进行连接、现在我需要通过按钮创建物理多点触控液位接口。 我的脑海中有这样的东西:
´ll´ll 将调光器刻度分为10步、对于每个部分、我们都有10%的时间、为此、我使用按钮(LaunchPad 上的 P1.3按钮)。
-增大10%、保持按下按钮、峰化很快就会开始降低! 如果按下一次、打开或关闭!
有人有一个与我共享的代码示例?
此致、
Alex
尊敬的 Alex:
您可以在此处找到各种软件示例、这些示例可以让您很好地了解如何实现您要尝试的操作:
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
BR、
Leo
你好,Leo,感谢你的答复!
我在软件示例中找不到可以使用的部分代码。 我的算法不是示例、我认为需要对每个按钮事件进行计数。 例如、下面的代码没有必要的智能
要察觉 到需要增加/减少(上升或下降10%)的轻微压力或直接打开/关闭的强压力(保持打开) :
while (1) { if (((P1IN &(BT_ADJ & P1IFG))!= BT_ADJ){//侦听 P1.3上的按钮按压操作。 if (P1IFG = 1){_delay_cycles (100);} TA0CCR1 = TA0CCR1 + 250;//使时间计数器递增(PWM 周期) 如果(TA0CCR1 > 1024){TA0CCR1 = 0;} P1IFG = 0; }
你懂我了吗?
BR、
Alex
你好,Leo,在你的建议下,我在这个周末做了一些测试。 有人指出、我需要找到另一个 MSP430微控制器。 我将计时器 A (通道0和1)用于 PWM、但我无法将同一计时器 A 用于按钮开关、原因是我们具有不同的时基、并且需要在计时器 A 上实施中断溢出(通过 TAIE) (如果是按钮开关)。
在我认为需要找到一个具有两个计时器(计时器 A 和计时器 B)的 uC。 大家是否认为我的分析是正确的?
BR、
Alex
尊敬的 Alex:
您可能也能够在软件中实现某些功能。 是否使用计时器环路计数器 将取决于 您的功耗和精度要求。 您可以在以下位置找到更多代码示例供浏览: https://dev.ti.com/
有关 G2 (和计时器)的更多特定示例、请查看以下内容:
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALFfIDtjUH-HwRytz.WJPQ__IOGqZri__LATEST
BR、
Leo