我使用1MHz 传感器和4MHz 采样率进行了测试。 它在2.5us Δ t 以上工作。
但我更改为具有8MHz 采样率的2MHz 传感器、在2.5us Δ t 时无法工作。
请告诉我建议的设置值。
DNS 和 UPS 之间的间隔超过5个周期。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用1MHz 传感器和4MHz 采样率进行了测试。 它在2.5us Δ t 以上工作。
但我更改为具有8MHz 采样率的2MHz 传感器、在2.5us Δ t 时无法工作。
请告诉我建议的设置值。
DNS 和 UPS 之间的间隔超过5个周期。
你好、Cash Hao
"2.5us 以上"意味着我们测试了非常高的流量、因此当2.5us 的值时、Δ t 不能超过2.5us 的值。
如果有效、则 Δ tof 为3us、但值保持2.5us。
在 ADC 捕获中、DNS 和 UPS 周期的间隔超过5个周期。
我们还测试了1MHz 传感器、它在采样频率从8MHz 变为4MHz 时起作用。
请检查所附文件、配置和 ADC 捕获数据文件。
请告诉我、有一种方法可以测量超过2.5us 的 Δ tof 值。
此致、
NK Yooe2e.ti.com/.../4.250A_2D00_2PATH_2D00_USSConfig.xmle2e.ti.com/.../4_2D00_250A_2D00_650tON_2D00_capture_2D00_01_5F00_32.csv