主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
Prabhav 描述的同一问题避免了电路板的任何使用、仅在连接后返回错误"发生未知错误"。
我认为此问题与硬件故障有关。 我还揭示了 LED3闪烁的红灯。
我在使用电路板的默认图像进行评估时、使用的是电路板的默认图像。 我已经下载了 UNIFLASH、以便在更改电路板之前按照您的建议进行操作。 总之、我可以在哪里找到要再次刷写的默认映像?
请向我提供建议、以便能够继续评估。
此致、
Gionatan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Prabhav 描述的同一问题避免了电路板的任何使用、仅在连接后返回错误"发生未知错误"。
我认为此问题与硬件故障有关。 我还揭示了 LED3闪烁的红灯。
我在使用电路板的默认图像进行评估时、使用的是电路板的默认图像。 我已经下载了 UNIFLASH、以便在更改电路板之前按照您的建议进行操作。 总之、我可以在哪里找到要再次刷写的默认映像?
请向我提供建议、以便能够继续评估。
此致、
Gionatan
尊敬的 Leonardo:
很抱歉、我对 Uniflash 和 MSP430软件框架非常陌生。
我尝试运行 Uniflash、但无法在 c:\ti\MSP 目录中找到似乎包含主机软件文件的合适文件。 您能更精确地建议映像文件的名称及其相对路径吗?
总之、我认为问题与硬件有关。
实际上、我注意到、使用示波器、 在使用具有低谐振阻抗(约40-50欧姆)的2MHz 传感器2分钟后、系统开始提供我提到的误差(请再次参阅随附的文件)、同时脉冲发生器不再工作、同时移除传感器。
我认为、我在三个不同的评估板上遇到的这个问题存在于针对过大电流请求而陷入的脉冲发生器中。 在永久性损坏之前、我发现两个通道上的接收信号都大约为1Vpp、这导致我排除了输入通道被陷波、因为输入通道的绝对最大额定值应为1.65V。 我的注意事项是否正确? 您对此有什么提示吗?
我还尝试在两个通道上施加150欧姆的串联电阻、但我遇到了相同的问题。
下面是我正在使用的换能器的一些参数:
CP = 1600-2000pF
共振= 40-60欧姆
共振= 550-700欧姆
您是否有任何与允许我在使用此类2MHz 传感器时停止中断 EVM430的问题相关的建议? 我是否应该停止在2MHz 传感器上测试 EVM430-FR6047? 您是否曾在2MHz 传感器上成功试用过 MSP430? 在成功实现后、哪种电气参数与此类换能器相关?
提前感谢您的帮助。
BR、
Gionatan