This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5528:FDC1004 EVM 的 Energia/UART 通信问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, ENERGIA, MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823714/compiler-msp430f5528-energia-uart-communication-issues-with-fdc1004-evm

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:FDC1004ENERGIAMSP430F5529

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用的是 FDC1004 EVM 板,作为内置 的 MSP430F5528 微控制 器,我想读取 EVM 模块中传感器的电容值。我的 FDC1004 EVM 在 GUI 中工作正常,GUI 仅由 TI 提供。  我正尝试按照 TI 文档之一的建议使用 Energia 1.8.7E21 IDE 读取数据。但我无法读取数据、因为在 Energia 中没有  MSP430F5528微控制器选择选项、但文档中显示选择  MSP430F5529、所以我选择了 并尝试上传 TI 提供的文件,但 IDE 出现了一些错误,如

正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:MSP430
错误:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

所选串行端口
不存在或您的电路板未连接

在开始编写 TI 建议的代码时、我遵循了以下步骤

Energia 和代码
1.下载 Energia -

2.在 Energia 中打开程序–文件->打开->*选择“.ino”文件*

3.通过 USB 和 Connect I 插入 LaunchPad。工具->板->带有 msp430f5529 (16MHz) II 的 Launchpad Tools (工具)-> Serial Port (串行端口)->*选择两个 COM 端口中的一个*(如果程序运行时未显示串行输出,请选择 Other COM port (其它 COM 端口)选项)

4.编译和刷写-单击按钮“上载”并等待,直到提示消息显示已完成


5.打开串行监视器-单击右上角的放大镜   
硬件–FDC1004

我可以选择器件和 COM 端口、但仍然会给出相同的错误。请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneeth、您好!  

    您使用什么将程序上传到 MSP430器件?  

    EVM 不是 Launchpad。 LaunchPad 包含用于对器件进行编程的板载 FET、但 EVM 不包含 FET。 您将需要一个 FET 工具或 Launchpad 来对 MSP430器件进行编程。  

    谢谢、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneeth、您好!  

    我已经听不到您的意见了两周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    谢谢、

    是的