This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5324:Modbus 波特率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825000/ccs-msp430f5324-modbus-baudrate

器件型号:MSP430F5324

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 MSP430f5324控制器、我想知道与 Modbus 通信的最低和最高波特率范围。

谢谢、

Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhya、

    很遗憾、我找不到您问题的答案。  我假设它取决于实现方式。  通过一些搜索、我看到有人提到波特率从9600到38.4k、但我不知道具体的限制是在哪里。     

    TI 不提供 Modbus 解决方案、但似乎有一些开源项目将在 MSP430上运行。  您可能只需要进行一些测试。  

    您是否有想要支持的范围?  如果您在此处共享您的目标、社区中的某些用户可能会确认他们以前是否实施过类似的解决方案。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 JD、

    根据、我知道最小波特率为1200、最大值为115200、我想处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的目标波特率范围。  我想低侧是好的、但同样、我不确定上限是在哪里。   

    我将让您保持开放、看看社区中的任何人是否有任何第一手经验。  此外、请分享您在您身边找到的任何测试结果。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度限制将取决于物理层。 例如、RS-485速度限制取决于传输线路长度。