This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:ADC 采样错误

Guru**** 2912490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822278/msp430f149-adc-sample-erro

器件型号:MSP430F149

尊敬的‘s‘FAE’

在正常温度环境下、发现不同的 MCU、要读取的值不同、并且每次读取的值不同。
我们的项目原理图以下附件、
2、在40度的低温环境下、测试和测试条件之间存在差异。

以上问题请帮助我提供解决方案

谢谢、此致,

罗小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下您在#1中的意思吗?  什么是标准温度?您的意思是不同的 MCU ADC 读取方式不同?   

    至于#2、您能描述一下您在极低温度下看到的行为吗?  

    用户指南第5.25节中的 ADC 电压基准 Tref 中有一些温度系数。  参考中可能存在漂移、这说明了您在极低温度下看到的问题。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决您的问题?   

    我现在要关闭此主题、但请在此处回复更多信息。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将假定已找到权变措施。   

    如果有其他问题或其他信息、请在此主题中回答。    

    谢谢、

    JD