This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:在 MSP430FR2633上使用 I2C 连接两个芯片并通过其他 NXP 芯片连接到 I2C 时如何进行连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823729/ccs-msp430fr2633-how-to-connect-when-two-chip-using-i2c-at-msp430fr2633-and-connect-to-i2c-with-other-nxp-chip

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Kostas

非常感谢您对硬件相关文件的快速支持。

您能支持我更困难的事情吗?

我想 通过 UART 或 I2C 使具有 MSP430FR2633 (2 EA)的设计成为主器件/从器件。

其他端口将通过 UART 或 I2C 为片外主芯片(NXP I.MX8M、该芯片具有64位数据格式)使用上载端口。

主设备和从设备之间将生成32位数据、如下所示。

主机(MSP430FR2633)行为的正常模式将  通过 I2C 或 UART 向主芯片发送32位数据。

主机将采用传感器 输入自模式16位(主机芯片将从16ea 电容式输入中获取16位数据)+ 16位(来自具有16ea 电容式输入的器件)。

并使4字节(32位)数据 通过 I2C 或 UART 发送到主芯片(NXP I.MX8M)。

我需要您提供具有原理图或建议的最佳解决方案支持。 在主设备和从设备之间包含哪种方法是 I2C 或 UART 之间的最佳方式。 主器件和主机芯片之间的通信将通过 I2C 或 UART 进行连接。  

如果 您用解决方案支持我,它将非常有力地支持我。

此致。  

艾伯特·金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Albert、

    感谢您对该产品的关注。

    为了确保我正确理解您的问题、

    您能否发送一份简单的方框图草图、或使用 MSP +主机+传感器绘制的图及其连接方式。

    对于 MSP 或 MCU 的 GPIO、您是否有任何限制?

    您的应用需要多少 CAP IO?

    是否有任何具体原因需要 I2C 和 UART、您更喜欢哪种?  如何使用 SPI?

    FR2633支持2个 UART、2个 SPI 和 I2C。 您可以在 DS 中找到详细信息

    有关 UART、I2C 和 SPI 的基本信息、另请查看用户指南第22、23和24节:

    等待您的回复。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Albert、

    我只是想向您核实一下状态,因为我在过去几天没有听到您的声音。

    以上信息是否有助于解决问题?

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Albert、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。

    在这种情况下、请单击 "此解决了我的问题"  按钮。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。

    如果此主题锁定、请单击新主题的"提出相关问题"按钮。

    此致

    Kostas