工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Kostas
非常感谢您对硬件相关文件的快速支持。
您能支持我更困难的事情吗?
我想 通过 UART 或 I2C 使具有 MSP430FR2633 (2 EA)的设计成为主器件/从器件。
其他端口将通过 UART 或 I2C 为片外主芯片(NXP I.MX8M、该芯片具有64位数据格式)使用上载端口。
主设备和从设备之间将生成32位数据、如下所示。
主机(MSP430FR2633)行为的正常模式将 通过 I2C 或 UART 向主芯片发送32位数据。
主机将采用传感器 输入自模式16位(主机芯片将从16ea 电容式输入中获取16位数据)+ 16位(来自具有16ea 电容式输入的器件)。
并使4字节(32位)数据 通过 I2C 或 UART 发送到主芯片(NXP I.MX8M)。
我需要您提供具有原理图或建议的最佳解决方案支持。 在主设备和从设备之间包含哪种方法是 I2C 或 UART 之间的最佳方式。 主器件和主机芯片之间的通信将通过 I2C 或 UART 进行连接。
如果 您用解决方案支持我,它将非常有力地支持我。
此致。
艾伯特·金。