This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:关于 BSL、无法在 CCS、IAR 和 keil5中编译

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818270/ccs-msp432p401r-about-bsl-cannot-compile-in-ccs-iar-and-keil5

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了 MSPBSL_1_01_00_00,的软件并使用上述三个 IDE,所有这些 IDE 都无法编译 BSL 文件。MSPBSL 仅包含启动文件__"msp432_startup_ccs.c"。

此文件是否受 CCS 支持、而不受其他文件支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此相关主题:  

    我将查看报告的错误并检查是否有解决方案。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在:下载的 BSL432_Command_Interpreter.c 指示错误"IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)。"

    CCS 版本为7.40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。 我仍在研究这一点。

    同时、请尝试使用最新版本的 CCS -> http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    最近已评估了此错误、实际上导致此问题的原因有一些。 一旦我们的工具团队报告解决了问题、我将通知您。  

    谢谢、