This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430FR5994:MSP430:autorun:目标未作为符号"main&quot 运行;未定义

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822945/rtos-msp430fr5994-msp430-autorun-target-not-run-as-the-symbol-main-is-not-defined

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

工具/软件:TI-RTOS

我搜索了表单并找到了一个解决方案,即使用最新 Code Composer Studio 版本9.10附带的最新编译器版本无法正确加载 MSP-EXP430FR5994启动板的 TI-RTOS 空项目示例 。  我可以根据表单建议使其正常工作、以恢复为旧版编译器。

撰写本文时的最新版本为:

TI v18.12.2.LTS

下面是对我有效的一个示例。

TI v16.9.7.LTS

对于我的工作来说、在工程中安装最新的编译器修复非常重要。   

是否有任何方法可以让 RTOS 在具有最新编译器版本的工程中工作? 即、是否有人知道此问题的根本原因?   

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢

Steve S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我不太熟悉 TI-RTOS 工具、但这似乎是一个已知问题。 目前、我建议您继续使用 TI v16.9.7编译器。

    RTOS/MSP430FR5994:用于 MSP430负载问题的 TI-RTOS

    TI-RTOS MSP43x 2.20.00.06发行说明

    已知问题

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我没有找到已知问题列表、因为文档中的问题列表会指向此链接。

    ----------

    已知问题
    •请查看 TI-RTOS 支持 Wiki、了解此产品发布后发现的问题。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_Support  -此链接似乎没有相同的问题列表。

    至少其他人可以看到文档中的问题列表不完整。

    v.16编译器存在许多问题-我正在深入研究文档、其中指出 TI-RTOS 可以使用不同的编译器和工具集进行编译。

    在有人对此做出回应或 TI 发布修复此问题的新版本 TI-RTOS 之前、我认为此主题应保持开放。

    对于那些由于错误而希望寻找其他 RTOS 选项的人、我找到了这个链接、这个链接提供了一些有用的 MSP430 RTOS 解决方案。

    https://www.osrtos.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们正在删除您提到的 processors.wiki 链接、并将用户路由到下载页面。  

    我们已停止在 MSP430上进行新的 TI-RTOS (和 SYS/BIOS)开发。 虽然我们仍然支持它、但我们并没有为它提供新的功能。 我们将支持较新版本的编译器归类为新功能。 因此、遗憾的是、您唯一的选项是坚持使用编译器的 v16、或者自行深入研究较新的编译器问题。  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我唯一的选择是从 TI-RTOS 迁移-我真的很喜欢这些工具以及与 CSS 的集成。  

    很遗憾看到 TI 放弃了用于 MSP430的 RTOS。  也许您会为 MSP430做些新的事情-  

    选项如下:Salvo、Micrium、ECO…… 等等

    感谢您的回复。

    Steve S.