This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553 &放大器;TLIN1029DRQ1

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825521/msp430g2553-msp430g2553-tlin1029drq1

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272、

您好!

我正在尝试使用 MSP430G2553IPW20作为 MCU 来设计电机驱动器。 此设计还需要 LIN 收发器、例如 TLIN1029DRQ1。 问题是 MSP430G2553IPW20只有16KB 的闪存、这是否足以满足 LIN 收发器的存储器带宽要求?或者我是否应该寻找其他 MCU?

谢谢、

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这取决于您的应用程序代码大小。

    MSP430系列支持高达256KB 程序存储器。

    灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    非常感谢您的反馈。 自从我开始开发硬件以来、应用程序代码尚未开发、但我认为 LIN 收发器通常需要至少128KB 的容量、因此需要确认 MCU 存储器带宽。

    非常感谢 MSP430系列支持高达256KB 的程序存储器。 但是、当我查看 MSP430G2553和 MSP430F2272 (这是 TI FAE 之前推荐的)的数据表时、我分别只看到16KB 和32KB。 我的问题是、MSP430G2553是否具有 LIN 收发器所需的程序存储器、或者我是否应该 查看 MSP430系列中的其他 MCU? 如果是、您建议使用哪些选项?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    非常感谢您的反馈。 自从我开始开发硬件以来、应用程序代码尚未开发、但我认为 LIN 收发器通常需要至少128KB 的容量、因此需要确认 MCU 存储器带宽。

    非常感谢 MSP430系列支持高达256KB 的程序存储器。 但是、当我查看 MSP430G2553和 MSP430F2272 (这是 TI FAE 之前推荐的)的数据表时、我分别只看到16KB 和32KB。 我的问题是、MSP430G2553是否具有 LIN 收发器所需的程序存储器、或者我是否应该 查看 MSP430系列中的其他 MCU? 如果是、您建议使用哪些选项?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    128KB 是大量代码。 从我的(模糊!) 回想一下 LIN、如果驱动程序使用的代码超过1KB、我会感到惊讶。 此外、我希望 UART 硬件和 TLIN 芯片能够为您完成大部分工作。

    ihr.de 提供的驱动程序在 F2/G2系列上运行、其中没有一个(我记得)具有128KB 的闪存。  

    另请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/333311

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    非常感谢您的反馈。 我完全同意、由于我们不需要 AUTOSAR、LIN 堆栈应该相对较低。

    对于 LIN 堆栈、引导加载程序和电机控制/诊断、您建议使用16KB 还是32KB。  

    我假设 MSP430系列包含可扩展的 MCU、可直接替换。 我是这样吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您在汽车应用中需要 Q1器件、F2272是您可以找到的最大存储器件。

    谢谢。

    灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对电机控制不了解太多。 我读过的碎片表明它可能会变得非常具有异国情调(即很大),但也许你计划的东西不是那么宏伟(?)。

    我推迟到 TI 来了解引脚兼容性要求。 如果 F2272是您的唯一选择(如 Ling Zhu2所说)、这可能是没有意义的。