This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:固件下载工作不规律

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823411/ccs-msp430fr2433-firmware-download-works-irregularly

器件型号:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

感谢您在此提供建议:

我正在使用 CCS (版本:9.0.1.00004)对 MSP430FR2433进行编程、以便通过 SPI 与 DAC (DAC8554)连接。  

编程顺序如下:调试(F11)->恢复(F8)-> launchpad 上的复位按钮。  

最后一步的问题是、要使 DAC 正常工作、我需要按几次复位。

如果能为解决这一问题提供任何指导,我们将不胜感激。  

谢谢、
Sasha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sasha

    如果您关闭电源几秒钟并打开电源、会发生什么情况? 对于真正的应用用例、您将不会正确使用调试模式?

    此致
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sasha

    您使用的频率是多少? 您是否在代码中修整了 DCO?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否解决了问题?  

    如果不能、您可以捕获 SPI 的信号吗? 最好共享您使用的软件。

    此致

    Gary