This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969在 I2C 问题上向 SparkFun MPU9250写入字节

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822581/msp430fr5969-msp430fr5969-writing-byte-to-sparkfun-mpu9250-with-i2c-problem

器件型号:MSP430FR5969

大家好、TI 社区、

到目前为止、我可以成功地读取 MPU9250的 whoami 寄存器。 我下一步是写入可写寄存器(0x6B)、然后再次读取该寄存器以查看写入过程是否成功。

这是我的代码:

#include "driverlib.h"
#include "MPU9250_reg.h"

/*从地址*/
#define SLAVE_ADDRESS 0x68

volatile uint8_t A = 0;
volatile uint8_t byte_counter = 0;
volatile uint8_t write_read = 0;

uint8_t SingData;
uint8_t transmit_t uintbyte;uint2C_my_transmit_t uintbyte;uint_transmituSPI


uint8_t txData
);
int main (void){

WDT_A_HOLD (WDT_A_base);


GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7、
GPIO_secondary 模块功能
);

/*
*禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
*先前配置的端口设置
*
PMM_unlockLPM5 ();
//进入 LPM4、带中断
/* WICHTIG、nicht VERGESSEN */
_bis_SR_register (GIE);

//初始化传输数据包
transmitData = 0x75;

//初始化主设备
EUSCI_B_I2C_initMasterParam param ={0};
param.selectClockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
param.i2cClk = CS_getSMCLK ();
param.datarate = EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_100KBPS;
param.byteCounterThreshold = 1;
param.autoSTOPGeneration = EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP;
EUSCI_B_I2C_initMaster (EUSCI_B0_BASE、param);

//指定从器件地址
EUSCI_B_I2C_setSlaveAddress (EUSCI_B0_BASE、
从器件地址
);

//设置为发送模式
EUSCI_B_I2C_setMode (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Transmit 模式
);

//启用 I2C 模块以启动操作
EUSCI_B_I2C_ENABLE (EUSCI_B0_BASE);

//启用 TXI 中断
EUSCI_B_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);

//发送
/*开始条件*/
//之后应激活中断
byte_counter = 1;
WRITE_READ = 1;
UCB0CTLW0 |= UCTXSTT;

while (!(UCB0CTLW0 & UCBBUSY)){}

byte_counter = 1;
WRITE_READ = 0;
EUSCI_B_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
UCB0CTLW0 |= UCTXSTT;

while (1)
{
_nop();
}
}
void my_eUSCI_B_I2C_masterSendSingleByte (uint16_t baseAddress、
uint8_t txData
)
{
//存储当前 TXIE 状态
uint16_t txieStatus = HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIE)& UCTXIE;

//禁用发送中断使能
HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIE)&=~(UCTXIE);

//发送启动条件。
HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxCTLW0)|= UCTR + UCTXSTT;

//轮询发送中断标志。
while (!(HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIFG)& UCTXIFG));

//发送单字节数据。
HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxTXBUF)= txData;

//轮询发送中断标志。
while (!(HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIFG)& UCTXIFG));

//发送停止条件。
//HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxCTLW0)|= UCTXSTP;

//在再次启用中断之前清除发送中断标志
HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIFG)&=~(UCTXIFG);

//恢复发送中断使能
HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxIE)|= txieStatus;
}


#if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCI_B0_vector
__interrupt
#elif defined (__GICS_)
__attribute USCI_ENSIR_(void

)#USCI_0_interrupt 0_interrupt (UIB0_void

开关(__evo_in_range (UCB0IV、USCI_I2C_UCBIT9IFG))
{
USCI_NONE 案例: //无中断中断中断;
中断;
USCI_I2C_UCALIFG 案例: //仲裁丢失
中断;
案例 USCI_I2C_UCNACKIFG://接收到 NAK (仅限主器件)
中断;
USCI_I2C_UCSTTIFG 案例: //用自己的地址检测到起始条件(只适用于从机模式)
中断;
USCI_I2C_UCSTPIFG 案例: //检测到停止条件(主机和从机模式)
中断;
USCI_I2C_UCRXIFG3案例: // RXIFG3
中断;
USCI_I2C_UCTXIFG3案例: // TXIFG3
中断;
USCI_I2C_UCRXIFG2案例: // RXIFG2
中断;
USCI_I2C_UCTXIFG2案例: // TXIFG2
中断;
USCI_I2C_UCRXIFG1案例: // RXIFG1
中断;
USCI_I2C_UCTXIFG1案例: // TXIFG1
中断;
USCI_I2C_UCRXIFG0案例: // RXIFG0^
//读取一个字节
RXData = UCB0RXBUF;
中断;
USCI_I2C_UCTXIFG0案例: // TXIFG0
if (byte_counter = 1)
{
//发送寄存器进行读取
//UCB0TXBUF = 0x75;
EUSCI_B_I2C_clearInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
UCB0TXBUF = 0x6B;
byte_counter--;
}
否则、如果(byte_counter = 0)
{
if (write_read)
{
//继续写入
EUSCI_B_I2C_clearInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
UCB0TXBUF = 0xFF;
//快速添加新计数器
byte_counter = 100;
}
其他
{
//清除和禁用中断
EUSCI_B_I2C_clearInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
EUSCI_B_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0);

接收模式下为//set
EUSCI_B_I2C_setMode (EUSCI_B0_BASE、
EUSCI_B_I2C_Receive_mode
);

//启用接收中断
EUSCI_B_I2C_enableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Receive_INTERRUPT0);

//起始条件
UCB0CTLW0 |= UCTXSTT;

//轮询启动条件传输
while (UCB0CTLW0和 UCTXSTT);

//发送停止
UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;
}
}
否则、如果(byte_counter = 100)
{
//发送停止
UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;

//清除和禁用中断
EUSCI_B_I2C_clearInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
EUSCI_B_I2C_DisableInterrupt (EUSCI_B0_BASE、EUSCI_B_I2C_Transmit _INTERRUPT0);
}
其他
{
//不大声
while (1){}

中断;
案例 USCI_I2C_UCBCNTIFG://达到字节计数限制(UCBxTBCNT)
中断;
案例 USCI_I2C_UCCLTOIFG://时钟低电平超时-时钟保持低电平的时间过长
中断;
案例 USCI_I2C_UCBIT9IFG://在发送的第9位上生成(用于调试)
中断;
默认值:
中断;
}
} 

我首先读取、而不是我写入。 但我认为编写过程不起作用。 我不读取我写入的值、在写入过程中写入数据后 UCSTPIEG 标志会被置位。 根据第829页的熟悉用户指南、这意味着数据未发送。 (
"如果 UCTXSTP 为
在从器件地址的发送过程中或在 eUSCI_B 模块等待数据被写入时置位
进入 UCBxTXBUF 时、即使没有数据被发送到从器件、也会产生一个停止条件。 在这里
如果是、则 UCSTPIFG 被置位。 ")

为了使代码正常工作、我需要进行哪些更改?

提前感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法编辑我的帖子。 但是、我想更改一些内容。 first

    最后、我想稍微解释一下代码。

    i read and than i write. However i think that the writing process doesn't work. I don't read the value i wrote and after writing the data in the writing process the UCSTPIEG flag getsset. According to the Familiy users guide on pg. 829  thismeans data wasn't sent. ("If UCTXSTP isset during the transmission of the slave address or while the eUSCI_B module waits for data to be writteninto UCBxTXBUF, a STOP condition is generated, even if no data was transmitted to the slave. In thiscase, the UCSTPIFG is set. ")What doi need to change to make my code work?Thanks in advance and best regards

    第二:我想指出、函数 my_EUSCI_B_I2C_masterSendSingleByte  未使用、因此可以删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 MSP430器件。

    我将向 您介绍具有 TI driverlib 的 I2C 的外设示例。 您可以以这些代码为例来检查代码是否遗漏了任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我只需要从驱动程序库中获取代码来驱动此代码、我认为我的发送过程与 sendmulitbyte 函数中的相同、除此之外、我使用中断例程。 我希望 有人能给我一个提示,问题可能是什么:)我不希望你为我写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 在代码上设置了 UCTXSTP? 如 UG 所述、当您置位该位时 UCSTPIFG 被置位。

    对于您的问题、您似乎无法写入从器件。 我建议您对信号线进行范围界定、以确认主器件是否未发送数据或数据是否已发送、但从器件未接收到数据。

    您还可以查看从器件的指南以了解从 I2C 写入数据的数据格式、并在主器件上遵循该指南。