This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432-RTOS:在 MSP432上使用 LwIP

Guru**** 2527550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821029/rtos-msp432-rtos-using-lwip-on-msp432

器件型号:MSP432-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有 NFC 银行卡读取器、它使用 RS232和 PPP 连接到银行主机。 我还有用于互联网连接的 SIM800。

我想在 NFC 读取器和 SIM800之间使用 MSP432作为 UART-TCP/IP 转换器。 为此、我需要 LwIP 等库。 我可以将其安装到 MSP432吗?

您是否可以向我指出相关示例?

有什么关于 UART-TCP/IP 转换器的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rustem、

    您计划使用哪款 MSP432 MCU。 SimpleLink MSP432E4 SDK (适用于 MSP432E4 MCU)附带 lwIP TCP/IP 协议栈(./source/third_party/lwip)和示例(./examples/nortos/MSP_EXP432E401Y/lwip)。

    我们没有适用于 MSP432E4 SDK 的 UART 转以太网示例、但您可以使用以下 TI 参考设计并将其移植到 SimpleLink MSP432E4 SDK。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    MSP432E4的价格对于我的项目来说太贵了。 您是否可以建议我使用一个裂土器 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试查找 适用于基于以太网 MAC+PHY 的 MCU 的 TM4C 器件。

    谢谢、

    SAI