This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:查找提供 MSP432编程插座的供应商

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825252/msp432e401y-finding-vendor-to-provide-programming-socket-for-msp432

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好专家、

您能否告诉我是否有任何供应商可以为 MSP432提供编程套接字?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

      您能否说明您尝试对哪个器件进行编程?  您提到了采用128引脚封装的 MSP432E401Y、但您还展示了 MSP432P401R/M 系列器件的64引脚说明。

      我会推荐 Yamaichi 作为插座。

    此致、

    Chris