This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:在 MSP430微控制器中接收 UART 信号

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460, MSP430F5529, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823663/ccs-msp-exp430f5529lp-receiving-a-uart-signal-in-msp430-microcontroller

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460PGA460MSP430WAREMSP430F5529MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

你好

 

我在企业中从事一个项目、我有带 MSP430 MCU 的 TI Launchpad 套件和一个模拟评估模块- BOOSTXL-PGA460。

我使用在 Code compose studio 中制作的程序与 PGA460进行通信。

为了开发程序、我快速使用 了驱动程序库中软件 MSP430ware 中的程序、并根据我的情况进行调整。

使用的微控制器是 MSP430F5529。

 

以下是我用于程序的代码:

//
//! 此示例展示了如何将 UART 模块配置为环回
//! 验证接收到的数据是否已发送。
//!
//!               MSP430F5438A
//!             --------
//!       RST -|    P3.4/UCA0TXD|---|
//!            |                |   ||
//!            |                |   ||
//!            |    P3.5/UCA0RXD|---|
//!            |                |
//!
//!
//! 此示例使用以下外设和 I/O 信号。  您必须执行的操作
//! 查看这些内容并根据您自己的董事会的需要进行更改:
//! UART 外设
//! - GPIO 端口外设(用于 UART 引脚)
//! UCA0TXD
//! UCA0RXD
//!
//! 此示例使用以下中断处理程序。  来使用该示例
//! 在您自己的应用程序中、您必须将这些中断处理程序添加到
//! 矢量表。
//! - USCI_A0_Vector。
//
#include "driverlib.h"

//
//
//选择波特率
//
//
#define BAUD_RATE                              9600 // JS--

//#define BAUD_RATE                              2400 //JS++// nota:se EU alterar esta variável
// o d é bito binário observado no osciloscópio é sempre 9600bps - para já vou deixar como está ó n
//
//
//初始化接收到的数据
//
//
uint8_t receivedData = 0x00;
//
//
//初始化传输数据
//
//
uint8_t transmitData = 0x00;

uint8_t check = 0;

uint8_t i1 = 0;//JS++
uint8_t i2 = 0;//JS++
uint8_t i3 = 0;//JS++

void main (void)

   //停止 WDT
   WDT_A_HOLD (WDT_A_base);



     GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN2);// PD como saída

     GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P7、GPIO_PIN4);//Porto SEL COMO saída

     GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN2);//coloca Pino 为零

     GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P7、GPIO_PIN4);//coloca Pino 为零

     // FIM JS++


     //JS--
     GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
         GPIO_PORT_P3、
         GPIO_PIN3 + GPIO_PIN4
         );

     //FIM JS++


     //FIM JS++


     P3.4中的//上拉电阻 器// JS++
     GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor (GPIO_PORT_P3、GPIO_PIN4);//JS++

   USCI_A_UART_initParam param ={0};
   param.selectClockSource = USCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK;
   param.clockPrescalar = 109;
   param.firstModReg = 0;
   param.secondModReg = 2;
   param.parity = USCI_A_uart_no_parity;
   param.msborLsbFirst = USCI_A_UART_LSB_FIRST;
//   param.numberofStopBits = USCI_A_UART_One_stop_bit;//JS--
   param.numerofStopBits = USCI_A_UART_Two_stop_bits;//JS--

   param.uartMode = USCI_A_UART_MODE;
   param.oversaming= USCI_A_UART_LOW_FREQUENCY BAUDRATE_generation;

   if (STATUS_FAIL = USCI_A_UART_init (USCI_A0_BASE、&param)){
       返回;
   }

   //启用 UART 模块以进行操作
   USCI_A_UART_ENABLE (USCI_A0_BASE);

   //启用接收中断
    USCI_A_UART_clearInterrupt (USCI_A0_BASE、
       USCI_A_UART_receive_interrupt);
   USCI_A_UART_enableInterrupt (USCI_A0_BASE、
       USCI_A_UART_receive_interrupt);

   _enable_interrupt ();//JS--


   transmitData = 0x55;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x0A;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x68;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x42;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x4B;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

for (i2=0;i2<20;i2++)

//           for (i3=0;i3<255;i3++)
//           {
  对于(i1=0;i1<255;i1++);//JS++
//           }


transmitData = 0x55;
//将数据加载到缓冲区中
USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
       传输数据);

transmitData = 0x09;
//将数据加载到缓冲区中
USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
       传输数据);

transmitData = 0x68;
//将数据加载到缓冲区中
USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
       传输数据);

transmitData = 0x8E;
//将数据加载到缓冲区中
USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
       传输数据);

USCI_A_UART_clearInterrupt (USCI_A0_BASE、
         USCI_A_UART_Receive_interrupt_FLAG);




   while (1)
   {

   transmitData = 0x55;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x09;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x68;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   transmitData = 0x8E;
   //将数据加载到缓冲区中
   USCI_A_UART_transmitData (USCI_A0_BASE、
           传输数据);

   for (i2=0;i2<20;i2++)
   {
//               for (i3=0;i3<255;i3++)
//               {
          对于(i1=0;i1<255;i1++);//JS++
//               }
   }


   }


#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_Vector
_interrupt void USCI_A0_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCI_A0_Vector)) USCI_A0_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif




   I3 = 0;

   开关(_偶数_IN_RANGE (UCA0IV、4)){
       //Vector 2 - RXIFG
       案例2:
           接收数据= USCI_A_UART_receiveData (USCI_A0_BASE);
//           if (!(receivedData == transmitData)                  //检查值//JS--
//           {                                //JS--
//             while (1);                      //JS--
//           }                                //JS--
           支票=1;
           中断;
       默认值:break;
   }

 

//---- 我的程序结束

在调试模式下、我在_interrupt void USCI_A0_ISR (void)旋转内放置了一个断点(在指令 i3=0中)、程序从不会在这里停止。

我分别发送 RXD 和 TXD (在 PGA460上)中看到的信号:

 

 

 

 

 

 

最后一个信号是 PGA 的 UART 发送到 MSP430的信号、其中包含我在微控制器中从未检测到的3个字节。 为什么?

 

请帮帮我。

 

何塞·西莫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次在示波器中发送信号的 fotos (因为它们没有出现在上一个帖子中):

     

    谢谢

    何塞·西莫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使接收到的数据变得易失性、以便编译器知道它可能随时更改。 如果不使其变为易失性,编译器就会假定它在 main()中保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将变量 volatile 放在 main 之前并运行程序。 程序不 会在中断中的断点停止、其中 i1=0:

    volatile uint8_t receivedData;
    //
    //
    //初始化传输数据
    //
    //
    uint8_t transmitData = 0x00;

    uint8_t check = 0;

    uint8_t i1 = 0;//JS++
    uint8_t i2 = 0;//JS++
    uint8_t i3 = 0;//JS++

    void main (void)

    中断中的代码


    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma vector=USCI_A0_Vector
    _interrupt void USCI_A0_ISR (void)
    #Elif defined (_GNU_)
    void __attribute__((中断(USCI_A0_Vector)) USCI_A0_ISR (void)
    其他
    错误编译器不受支持!
    #endif




       I3 = 0;

       开关(_偶数_IN_RANGE (UCA0IV、4)){
           //Vector 2 - RXIFG
           案例2:
               接收数据= USCI_A_UART_receiveData (USCI_A0_BASE);
    //           if (!(receivedData == transmitData)                  //检查值//JS--
    //           {                                //JS--
    //             while (1);                      //JS--
    //           }                                //JS--
               支票=1;
               中断;
           默认值:break;
       }


    我再次请求帮助。

    何塞·西莫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试在中断中仅放置易失性变量、但它不起作用(程序不会在中断中的指令 i4=0中停止-请参阅更改)


    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma vector=USCI_A0_Vector
    _interrupt void USCI_A0_ISR (void)
    #Elif defined (_GNU_)
    void __attribute__((中断(USCI_A0_Vector)) USCI_A0_ISR (void)
    其他
    错误编译器不受支持!
    #endif





       volatile uint8_t receivedData;

       volatile uint8_t i4;

       I4=0;
       //i=0   ;

       开关(_偶数_IN_RANGE (UCA0IV、4)){
           //Vector 2 - RXIFG
           案例2:
               接收数据= USCI_A_UART_receiveData (USCI_A0_BASE);
    //           if (!(receivedData == transmitData)                  //检查值//JS--
    //           {                                //JS--
    //             while (1);                      //JS--
    //           }                                //JS--
               支票=1;
               中断;
           默认值:break;
       }

    何塞·西莫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后退一步、尝试 TiRex 的环回示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在您描述的情况下  、它没有进入中断服务函数。 您可以参考以下代码、也可以使用 P3.3和 P3.4端口。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO.y3PbPXQlPwKTmMax5Sw__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个建议解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。 我用另一个示例解决了我的问题:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO.y3PbPXQlPwKTmMax5Sw__IOGqZri__LATEST

    Jos é Simões í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

        恭喜! 我很高兴在 E2E 上见到您、 请稍后直接在 E2E 上咨询您是否有任何问题。

    此致

    Johnson