This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:MSP430F5438A-EP 是否采用113-BGA 封装?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823791/msp430f5438a-ep-is-msp430f5438a-ep-available-in-113-bga-package

器件型号:MSP430F5438A-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A

我在设计中使用此微控制器、我希望它在 EP versión 中使用、但我找到了器 件型号 M430F5438AMGQWTEP、即 NRND。 MSP430F5438A 采用113BGA 封装、但不采用 EP 封装。 这是有原因的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将在周一之前离开办公室。  我将尝试寻找其他资源来支持您的查询、但可能会延迟回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过一些研究、我了解到 MicroStar BGA 封装在未来几年正在逐步淘汰。  我们正积极主动地将器件移至 NRND、以应对这一变化。  因此、我们仅推荐 在新设计中使用非 MicroStar BGA 器件。

    谢谢

    Christian