This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:勘误表 PMM32理解第3点

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822374/msp430fr2033-errata-pmm32-understanding-point-3

器件型号:MSP430FR2033

您好!

能不能有人能帮助我澄清/理解 MSP430FR2033勘误修订版 U 中 PMM32第三点的措辞。

规格 MODCLK 部分。

以下三个事件同时发生:
1)器件从 AM 转换到 LPM3/4 (例如、在 ISR 退出或状态寄存器修改期间)、

2) 2)请求中断(例如 GPIO 中断)、

3) MODCLK 被请求(例如、由 ADC 触发)或移除(例如、ADC 转换结束)。
可触发 MODCLK 时钟请求/移除的模块包括 ADC 和 eUSCI。
如果时钟事件由 CPU 启动(例如 SPI 主控器传输期间的 eUSCI),则它们不能与功率模式转换同时发生,因此不应受到影响。 仅当时钟事件与功率模式转换异步时、器件才会受到影响。

因此、如果1和3同时发生、就不会出现问题、因为这将始终是同步的。

但是、为了保持一致、如果在电源模式转换的同时存在 SMclock 或 Aclk 请求、那么器件将受到影响?

由于 SMClock 和 ACLCK 独立于主时钟、并且可能按时间顺序发生、请参阅 技术参考手册的第3.1节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果1和3同时发生、就不会出现问题、因为这将始终是同步的。 [是、当参考由 CPU 启动的时钟事件时。]

    但是、例如、如果在电源模式转换的同时存在 SMclock 或 Aclk 请求、那么器件将受到影响? [勘误条件#1未提及针对该条件的 SMCLK 或 ACLK 时钟源、仅提及 MODCLK。  "可触发 MODCLK 时钟请求/移除的模块..."、因此这些时钟源不应存在问题。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calex36、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您对此主题没有任何疑问。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。