This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F169:设置中断标志的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820431/ccs-msp430f169-problems-with-interupt-flag-beeing-set

器件型号:MSP430F169

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在使用 MSP430F169开发一个现有项目。 我应该让固件与 CCS 9和 TI 编译器一起运行。

我在设置中断时遇到问题。 当我设置 P2IFG=0时;然后在中断例程中启用中断 I END。 我通过以下方式对此进行调查:

IF (P2IFG){BLINK _LED};->闪烁

P2IFG=0x00;

if (P2IFG){blink_led};-> 仍然闪烁...

端口2中断功能仅对一个引脚激活、应在下降沿触发、并且该引脚由外部 ADC 设置为高电平。

我不知道为什么总是设置中断标志、尽管我显式地将其设置为0。

是否有人有类似的问题或解决方案的想法?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以在中断处理中尝试通过软件复位 P2IFG 标志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我对您的理解不正确。 我已经在我的代码中设置 P2IFG = 0、但仍然执行了 if 语句、所以 P2IFG 仍然被设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LED 安装在哪里? 它在 P2上吗?

    如果引脚发生变化(根据 P2IES)、不论相应的 P2IE 位是否被置位、一个 P2IFG 位被置位。  P2IFG 具有所有 P2引脚的标志、因此您的测试会检查是否有任何 P2引脚已更改状态。 (我猜它是由于 LED 闪烁而设置的、但它可能是其他的。)

    只需检查您感兴趣的引脚即可。 要检查(例如) P2.1、请使用以下内容:

    > IF (P2IFG 和 BIT1)   // P2.1是否更改了状态(最近)?

    [编辑:更正了拼写错误]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了所有引脚的中断标志。 只有 ADC 引脚有一个标志置位。

    LED 连接到另一个端口。 实际上、没有器件连接到端口2、而是 ADC 中断。

    我用示波器检查了引脚电压电平是否发生了变化、但 无法测量电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种结构会产生无限循环:

           while (P2IFG 和 pin7){
               P2IFG &=~引脚7;
           }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我之前未见过此行为(IFG 位一直处于高电平、引脚上无活动)。 如果您断开与 ADC 的线缆、它会发生变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、感谢您支持这个主题!

    您好 Florian、到目前为止、中断标志上是否有任何问题? 谢谢!