This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:突出显示文本

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/824579/ccs-msp430g2553-highlight-the-text

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 Yash Shah、在 CCS 上高亮显示文本时遇到问题。

我有两个文件彼此比较、我需要永久突出显示如何执行此操作的特定文本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Yash Shah ]'我已经相互比较了两个文件,我需要永久突出显示如何执行此操作的特定文本?  [/报价]

    我不确定我是否理解您的要求。 我在 CCS 中保存了两个文件、做了两个小改动(删除了一行、将0x02更改为0x01)、然后进行了比较。 您可以看到下面的屏幕截图中突出显示了这些差异。 如果您询问如何将更改从一个文件应用到另一个文件、您可以使用右上角的控件在之间移动并复制差异。

    此致、

    James