This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于有效分辨率(位)

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823427/msp430f6726a-about-effective-resolution-bits

器件型号:MSP430F6726A

您好!

如果 fsd24时钟频率为8MHz、则当 OSR 为1至1024时、有效分辨率是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的图5-19说明了 SINAD 如何随着 OSR 的增加而增加。 对于给定的 OSR (例如256)、您可以使用以下线程中的公式将 SINAD 转换为 ENOB。

    用于高分辨率测量的 MSP430I2040 4通道差分 ADC

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    顺便说一下、ENOB 和有效分辨率是否可以是相同的计算方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENOB 代表"有效位数"、因此根据您对"有效分辨率"的定义、它们可能意味着相同的东西。 ENOB 指示针对特定 ADC 配置测量的无噪声位数。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    James