This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:BIS/BIC 之前或之后的 NOP 指令

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/824282/msp430fr5989-nop-instructions-before-or-after-bis-bic

器件型号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!

修改 CPU 状态寄存器的 BIS 或 BIC 指令前后是否有理由坚持执行 NOP 指令?

如果我删除编译器插入的 NOP 指令并将其替换为另一条指令、会发生什么情况、例如:假设这是一个 MOV?

此致

Santosh Athuru